This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3606-33:电池新鲜密封:激活和停用

Guru**** 2562220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639498/tps3606-33-battery-freshness-seal-activation-and-de-activation

器件型号:TPS3606-33

我们在其中一款产品 SICAM FCM 中使用 TPS3606电池备份和监控 IC。

此查询涉及电池新鲜度模式激活和停用。

 

在运行期间、我们将电池置于刷新模式、并按照数据表(18的第5页)中的说明进行说明。

 如何在不打开/关闭电源的情况下退出电池新鲜度模式?

此致

Gautam Jotkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam、

    施加 VDD 时、器件退出电池新鲜度模式。 我想这就是你想要的。 这意味着、当施加 VDD 且大于 V_BAT 或 V_SWN 时、器件使用 VDD 供电、而不是连接的电池。 然后、如果 VDD 上的电压下降、器件会在 V_BAT 上自动切换到电池。 确认这是否是您想要的操作、如果我没有回答您的问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我会再次提出我的问题

    放入蓄电池新鲜度密封件的步骤如下:

    1.连接 VBAT (VBAT>VBAT (最小值))
    2.接地 PFO
    3.将 PFI 连接到 VDD 或 PFI > V (PFI)
    4.连接 VDD
    至电源(VDD>VIT)
    5.接地 MR
    6.关闭 VDD
    7.进入新鲜度密封模式,引脚 PFO 和 MR 可以断开连接。

    如果我们执行步骤1至步骤6、是否有方法在 VDD 断电时进入电池模式。 还是它始终会进入蓄电池新鲜度密封?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    按照步骤1至6操作、您可以启用蓄电池新鲜度密封、这意味着蓄电池不会泄漏以保持新鲜。

    一旦 Vdd 出现、电池密封件新鲜度将被禁用。 除非 Vdd 出现、或者除非您使用 MSWITCH 输入手动切换至电池模式、否则您不能禁用电池新鲜度密封(切换至电池)。 这些是进入电池模式的唯一2个选项。

    Michael