This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:电感器选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614666/tps61170-inductor-selection

器件型号:TPS61170

升压转换器浪涌电流电平大于稳态峰值电流。
我们是否应该考虑 浪涌电流电平来选择电感器?

在 WEBENCH 中、我认为电感器是从稳态中选择的。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于浪涌电流电平。 如果输出电容器非常大、这会使浪涌电流变得很高并持续很长的时间。 然后、您必须根据浪涌电流值选择电感器。

    通常、如果浪涌电流仅持续几毫秒、则可以根据1.3*IPEAK_SteadyState 选择电感器。 在这里、我们保留30%的裕度、因为电感器本身具有大约20%的容差。 升压转换器峰值电感器电流 本身也具有容差。 如果可能、您可以选择一个偶数的再触发电流额定值电感器。

    请您为我们分享详细的应用信息吗?我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于粉末芯、它是可以的、因为它具有非常软的饱和特性。  例如、额定电流为0.5A 的磁粉芯电感器、其饱和点可能甚至高于2A。  

    对于铁氧体磁芯、它无法实现。 因此、建议您使用磁粉芯电感器而不是铁氧体磁芯电感器。

     

    如果 它们有足够的空间、您可以建议它们使用1.5A 额定电流电感器。 如果空间有限、则>0.5A 磁粉芯电感也正常。