This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:最大安培值;最小电流限制计算。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614903/tps25940-max-min-current-limit-calculation

器件型号:TPS25940

您好!

在数据表中、R (ILIM)= 89/电流(lim)。 如何计算电流限制的最大值和最小值? 它是否完全取决于电阻器容差? 在数据表第5页的表7.5中、显示了具有不同电阻值的电流限制列表。 容差似乎为+-5%。 请提供建议。

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee Yong、

    电流限制的最大值和最小值取决于内部电路设计、电流感应方法及其随工艺和温度的变化。
    如 TPS25940数据表的图17所示、在1A 至5A 的范围内、标称值的变化为+/- 8%。 电流限制电阻器容差会进一步增加。 例如、如果选择了+/-1%容差电阻器。 总电流限制变化将为+/-9%。
    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    Rakesh