This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:断电行为、PVIN 低于1.5V、但 VDD 超过4.5V

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639650/tps549d22-power-down-behavior-pvin-is-under-1-5v-but-vdd-is-over-4-5v

器件型号:TPS549D22

你好

 

我对 TPS549D22的 PVIN 规格有疑问。

数据表定义 PVIN 的“建议运行条件”为1.5V 至16V。

对于 VDD、它为4.5-20V。 VDD 具有 UVLO 功能,但 PVIN 没有 UVLO。

 

在关断期间、系统要求 TPS549D22尽可能长地继续输出(大约1-1.2V)。

在这种情况下,VDD 电压可以保持在4.5V 以上相对较长的时间,但 PVIN 电压无法保持。

 

如果 VDD 超过4.5V 但 PVIN 低于1.5V、会发生什么情况?

我的期望是尽可能保持输出。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人可以支持吗?

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我能找到什么。 下周可能是美国假期。 此外、我们可能没有该特定数据。 PVIN 下限是任意的。 最终、如果您消耗的电流足够大、您的占空比将趋向于最大值。 因此、您应该能够让 PVIN 降至1.5V 以下并保持开关状态、但最终会耗尽余量、输出将退出稳压状态。