This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:稳压器在低负载水平下变得过热

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614525/tl783-regulator-gets-too-hot-at-low-load-levels

器件型号:TL783

您好!

我希望在需要将48VDC 转换为5VDC 的设计中使用采用 DPAK 封装的 TL783。 我之所以选择该稳压器、是因为它具有高输入电压范围。 我选择的电阻器为 R1 = 87欧姆、R2 = 260欧姆(尝试根据数据表建议将 R1设置为接近82欧姆、以减小最小输出电流)。 我已安装稳压器、以使用330欧姆静态负载对其进行测试。 我注意到、在这个负载水平下、我获得了大约30mA 的输入和输出稳压器(欧姆定律同意)。 使用此设置时、稳压器会变得异常热、但数据表中未提及散热建议。 三个问题:

-->这种加热是正常的还是预期的(我猜稳压器的功率下降超过1瓦),我是否应该担心?

-->终端设计中将有气流,我是否应该进行任何额外的散热? 如果有,有什么建议?

-->是否有其他线性稳压器或设置值得推荐?

提前感谢您的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    线性稳压器是功率耗散 器件;因此、线性稳压器具有一些热量是正常的。  您的稳压器有多热?  

    估算稳压器结温的最常用方法是使用结至环境热阻。  

    您的应用耗散1.29W ([Vin - Vout] x Iout)。  如果我们将其乘以25.3C/W (KTT 封装)、我们会发现 TL783的结温将比您的环境温度高~32.6C。  TL783的最高工作结温为125C;因此、只要您的环境温度低于92C、您的应用就可以从热性能的角度来看。

    与您选择提供的任何外部散热器一样、气流肯定有助于将热量从 LDO 中拉出;但是、TL783中耗散的1.29W 功率将导致热量。  如果您希望降低 TL783中的热量、您可以使用开关将 Vin 减小到 Vout 余量、甚至可以通过将两个稳压器串联放置、甚至在 IN 引脚之前放置一个功率电阻器来分散耗散。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan、这就是我要找的答案。