This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:释放 LM3481-Q1的 OVP 状态后的行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614530/lm3481-q1-behavior-after-releasing-the-ovp-state-of-lm3481-q1

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3481

尊敬的支持团队

 您能否在释放 LM3481-Q1的 OVP 之后教授该行为?

正常开关周期需要多长时间?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于输出电压恢复到低于 OVP 阈值的时间。 我引用了以下数据表文字:

    当反馈电压达到 VFB +(VOVP -VOVP (HYS))时、LM3481将再次开始开关。

    如果您有一个较大的输出电容器来保持电压、则电压可能会缓慢衰减、并且 IC 重新启动开关需要更长的时间。

    希望这能澄清。 如果您的问题得到了解答、请单击"此问题已解决"按钮进行回复。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI