This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:无 CT 时的 TLC7733IPWR 延迟

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641529/tlc77-tlc7733ipwr-delay-without-ct

器件型号:TLC77

您好!

我们在  其中一个设计中将 TLC7733IPWR 用作复位监控 IC。 我们正在查找延迟 TD 值

我们希望在某个点使用此 IC、而不使用任何电容器 CT。

我们研究了数据表、除了公式之外、我们没有得到延迟的答案。

是否有人可以帮助我们在 没有 CT 的情况下获得延迟值?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南日达

    当没有 CT 时、延迟时间将被忽略。 "延迟"随后成为"传播延迟时间"、因此您可以使用第8页上开关特性表中的规格。 从检测到复位触发、低延迟到高延迟为20us。 从高电平到低电平的延迟为5us。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢!

    Michael