This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:可调节输出复位?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641333/tps7a63-q1-output-reset-adjustable

器件型号:TPS7A63-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B63-Q1

团队、

我是 TI 韩国汽车团队的 FAE。

在低电压输入测试期间、LDO 复位至4V 存在复位问题。 由于 TPS7A6350-Q1在输出电压降至4.65V 时复位、因此客户无法满足 OEM 的冷启动要求。 是否有任何解决方案可更改复位电压或禁用复位功能?

我发现 TPS7B6350-Q1具有可通过 PGADJ 引脚调节复位电压功能。 看起来完全可以替代 TPS7A6350-Q1中的复位功能。 您认为该器件可以替代 TPS7A6350-Q1吗?  

如果您有任何想法、请告诉我。

谢谢、

Ian Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我不明白为什么您无法在应用中使用 TPS7B63-Q1来代替 TPS7A6350-Q1。 需要注意的是、当您将 PGADJ 设置为当 Vin 为4V 时 PG 为高电平时、您会在 LDO 处于压降状态时将 PG 设置为逻辑高电平。 虽然这不会对 LDO 产生负面影响、但应注意的是、PG 将不再指示 LDO 何时为您的应用调节输出。

    非常尊重、
    Ryan