This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:【BQ76930电池平衡】错误占空比

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641394/bq76930-bq76930-cell-balancing-wrong-duty-cycle

器件型号:BQ76930

您好~  问题出在这里。

MCU 希望将 平衡 通道设置为每250ms 时

一些平衡时间将消失。?!!               只会发生单独的电池。   (细胞是否过于孤独、以至于懒散?)

平衡 周期为243ms

命令 周期为250ms

但它在我同时设置 CB1和 CB2时起作用。   其他 相邻电池也可以正常工作。

因为相邻电池不应同时平衡。

我想像 以下 情况那样进行平衡

感谢您的帮助~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    平衡由 IC 占空比进行测量、并在器件的250ms 内部调度器时间周期上进行平衡。  平衡时、占空比为70%(平衡)开启。   有关示例、请参阅 bq769x0电池监控器中的 apnote 嵌入式调度程序中的图5。  另请注意、在图5中、要平衡的命令必须与内部时间线同步、因此在写入以开始平衡和电流开始之间存在延迟。  当命令关闭时、可以在时间线重新调整到非平衡计时之前关闭电流。  这似乎是示波器捕获中显示的内容。

    交替平衡其他电池的图表似乎正确、但如果 每次选择运行的时间是内部时间的几倍、可能会看到更可预测的结果、而不是以与器件循环相同的速率(250ms)以启用的电池进行更改。