This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:计算电感器值时要考虑的输出值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614780/tps53355-output-value-to-be-considered-for-inductor-value-calculation

器件型号:TPS53355

您好!

我使用 TPS53355来生成 K2H 器件的内核电压(使用智能反射)、其中输出电压范围为0.8V 至1.1V。

要计算电感值、请告诉我可以考虑的输出电压值。

对于输出电容值、我将考虑提供最大输出电容要求的电压。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用范围中间的输出电压、例如1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意。 1V 是我要使用的电压。