This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:使用肖特基二极管提高了输出电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641385/tlv760-increased-output-voltage-with-schottky-diode

器件型号:TLV760

大家好、团队成员。

TLV76015的输出电压是否可以通过所连接的方法提高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    是的,这在理论上是可能的;然而,必须指出,我们自己没有做到这一点,这是我所知的。 您需要确保 TLV760的本地电容器连接在二极管的 GND 引脚侧。 您还需要确保选择二极管、以便在 LDO 的接地电流处正向电压为0.5V。

    非常尊重、
    Ryan