This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251 EVM 501问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614772/ucc28251-ucc28251-evm-501-question

器件型号:UCC28251

大家好、

 

我的客户正在为无人机应用寻找 UCC28251

他们现在参考的是 EVM-501、关于红圈的一个问题是、这有什么功能?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    我认为它是一种形式的软启动电路。 启动时、电容 C47放电、0V、因此 Q11 (?) 打开。 当 C47向 Vdd2充电至1M 时、发射器上的电压将跟随基极电压跟随器电路。 Q11控制光电二极管阳极上的电压、并提供光电二极管中电压和电流的受控斜坡。

    此致

    Peter