This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61311:INDLED 驱动电路

Guru**** 2631905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640658/tps61311-indled-drive-circuit

器件型号:TPS61311

您好!

       我是否知道 INDILED 可用于控制以下电路的引脚高电平/低电平?  UFCAM_LED#网络连接到 LED_Control 网络。 谢谢你。  

BR
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解您的问题、您希望将指示灯驱动器用作逻辑控制器。  我认为这应该是可能的。  禁用电流源后、电流源应具有高阻抗、因此我猜您使用电阻器和 FET 来适当处理导通和关断状态。  是这样吗?  您是否订购了该器件的评估板来证明其概念?

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    正确的做法是处理导通和关断状态。 此电路或 INLED 拉电流/灌电流有任何问题吗? INLED 是否可以针对高阻抗禁用? 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信输出在关断时会进入高阻抗状态。  如果它不是高阻抗、一些电流可能会流动、LED 将在典型应用中亮起、这不是所需的功能。

    Greg