This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610问题与 Dmax 有关

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614762/bq24610-bq24610-questions-relate-to-dmax

器件型号:BQ24610

大家好、

当我的客户使用 BQ24610时、输入适配器为24V、Vbat 设置为7.4v (两节串联电池)、我们可以获得 PACK+的电流、但当我们将 Vbat 设置为23V (5节串联电池等于21.8v)时、我们无法检测 PACK+电流。  

我们测试状态0和状态1是高逻辑。

VCC 为24V、HDRV 保持22V、LORV 保持0V。 REGN=6V。

我想它与 BQ24610的 Dmax 有连接。 你有什么建议吗?

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于最大占空比、bq24610死区时间为30ns、频率为600kHz。 我们可以计算出、当 Vbat 为23V 时、Dmax 为96.4%、所需占空比为95.8%。 但我们只考虑死区时间和频率、不考虑 IC 和 MOSFET 的延迟。 它可能低于电路中的95.8%。 因此、我们通常不使用24V 输入电源为23V 电池充电。
    如果您的客户需要使用23V 电池、请为您的系统提供更高的输入电压。

    谢谢、
    Ann Lien