This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78412:是否有替代 bq78412的建议?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78412, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614607/bq78412-is-there-any-recommendation-to-replace-bq78412

器件型号:BQ78412
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

是否有任何建议替换 bq78412? 我想用一个 IC 来测量铅酸电池的容量。

我的设计是105Ah 铅酸电池。 只有 bq78412 (高达327Ah)适合我、但现在已停产。

顺便说一下、bq34z100-G1仅最高32Ah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参考下面的应用手册、将 bq34z100-G1用于容量大于32Ah 的电池。

    谢谢

    Onyx