This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电压输入滤波电容器发生故障

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641376/bq76940-bq76940-voltage-input-filter-capacitor-failing

器件型号:BQ76940

我在电压输入线上有标准的1k Ω 和1uF 电容器。 此 BMS 正在生产中、我们有大约10%的电路板存在以下问题。

BMS 读取的任何一个电芯电压输入为2.5V、相邻 的较高和较低电芯电压为4.5V。 实际上、所有电池的电压都在3.6V 左右。  

我们发现2.5V (由 BMS 读取)电池输入线路的滤波电容器泄漏电流。

我们已经尝试用新的电容器替换有故障的电容器。 一些已维修的 BMS 在此之后正常工作、但一些 BMS 再次开始显示相同的行为。

   此行为是否有任何具体原因?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikhilesh、
    当器件平衡时、它会将输入对拉在一起。 如果每个其他电池都处于平衡状态、则两者之间不平衡的输入对上的电压将是电池电压的两倍。 确保电容器不会因这种情况而过载和降级。
    此外、当电池连接到电路板时、可能会发生电压瞬变。 通常、电容器有助于保护 IC 输入免受损坏电压的影响。 确保电容器不会因这种情况而过载。
    如果您确实在电容器上发现高电压、请注意、IC 引脚可能也会看到相同的电压、请确保输入引脚不会泄漏。
    此外、请注意电路板上的磁通泄漏或其他污染。