This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:NC 引脚连接到 GND

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641344/lm4132-nc-pin-connected-to-gnd

器件型号:LM4132

您好、专家、

LM4132 NC 引脚是否可以连接到 GND?

在数据表中、它被称为"悬空"、但为了实现兼容设计、我们需要将 GND 连接到 NC 引脚。  

这有问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    将引脚连接到 GND 应该没有问题。 它看起来没有任何内部连接到它。

    校正:这被用作一 个 TEST 引脚。  保持悬空。
     
    -Marcoo Z