This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ24032A:当它与 AC 或 USB 断开连接时、bq24032可在输出引脚中提供的最大负载电流是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614696/tina-spice-bq24032a-what-is-the-maximum-load-current-that-the-bq24032-could-provide-in-the-output-pin-when-it-s-disconnected-from-ac-or-usb

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您能否告诉我 、 当 bq24032与交流或 USB 断开且仅   通过 bq24032为系统提供电池电源时、bq24032在输出引脚中可以提供的最大负载电流是多少?

它是否能够提供2A 的电流选择? 额定电流 为~700mA 时、该怎么办?

谢谢、

海他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所述、电池的最大输出电流为3.5A

    -Raheem