This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088:恒定电流控制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5088, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636562/lm5088-lm5088-constant-current-control

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件:LM5116LM5117

你好。

我想使用 LM 5088或 LM5116。

・该器件是否有恒流控制方法?

・是否有任何其他匹配器件?

有关详细信息、请参阅随附的文件。
谢谢你。

e2e.ti.com/.../LM5088.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以实现恒定电流控制、但您必须感应输出电流并将其转换回 LM5088的反馈电压以调节电流。 或者、您也可以在 LM5117上实现电流监控功能、这是一种更简单的方法。 数据表中提供了实施此方案的一些详细信息。

    如果您对作为 CC 稳压器的 LM5117有任何疑问、请告诉我?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我是否可以获得使用 LM5088和 LM5117进行恒流控制的应用手册和电路示例?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个即将在 Power House 中发布的博客、讨论 LM5117的使用。 如果您通过 david.baba@ti.com 向我发送电子邮件、我可以让您获得预发布版本。

    希望这对您有所帮助?

    David。