This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入:24~48V、多隔离输出电源解决方案

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS23756, LM5122, LM5160, PMP10532, PMP9253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614532/input-24-48v-multi-isolated-output-power-solution

主题中讨论的其他器件:LM5022TPS23756LM5122LM5160PMP10532PMP9253

大家好、

我们的客户正在申请 CT 项目中的电源解决方案、如下所示、您知道 TI 是否有任何推荐的解决方案可供我们提出吗? 期待您的反馈、非常感谢!  

  • 输入:24~48V
  • 输出:
    • 需要与输入隔离
    • +12V 0.25A
    • +5V、3A
    • ±5V、0.3A (与12V 和5V 隔离)

谢谢、期待您的反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    响铃、

    由于这是一个非常独特的规格目标、因此很难找到与现有 TI 参考设计非常匹配的现有 TI 参考设计。

    您可以在此处搜索可用的 TI 参考设计和参考设计:
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    如果您单击“按参数搜索电源设计”选项卡,则可以根据直流输入、隔离输出、电压和功率级别等来优化列表


    我发现了以下符合输入范围并接近所需输出功率水平的可能性、这些可能性可用作良好的起点。

    通过向变压器添加更多次级绕组、可以非常轻松地修改反激式设计以添加额外的隔离式输出。 需要对功率级进行一些重新设计、以便根据需要增加或降低功率。 我还省略了一些有源钳位正激式设计、尽管它们可以提供比反激式更好的效率、但添加其他隔离式输出会更加困难:


    http://www.ti.com/tool/PMP9282
    LM5022反激9-60V IN、3V3 @ 4.5A (15W)、为其他输出添加更多绕组、进行了重新设计以略微提高功率级别。

    http://www.ti.com/tool/PMP6659
    TPS23756反激式10.5-57V IN、12V @ 1.25A (15W)、为其他输出添加更多绕组、进行了一些重新设计以略微提高功率级别。

    http://www.ti.com/tool/PMP9253
    LM5022反激式9-60V IN、5V @ 3A (15W)、为其他输出添加更多绕组、进行了重新设计以略微提高功率级别。

    www.ti.com/.../PMP10506
    LM5122反激式9-60V IN、5V @ 6A (30W)、为其他输出添加更多绕组、进行了重新设计以略微降低功率级别。

    www.ti.com/.../PMP20551
    LM5022反激12-60V IN、12V @ 3A (36W)、为其他输出添加更多绕组、进行了重新设计以略微降低功率级别。


    但愿这对您有所帮助。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell、
    正如 Bernard 所说的、这似乎是一项非常具体的要求、因此可能没有现成的解决方案、但您可以使用多种设计来完成您的工作。 我建议使用 TI 的一些参考设计链接、以满足您的要求。 我希望它能为您提供帮助。
    请参阅:

    www.ti.com/.../PMP20551

    www.ti.com/.../PMP20210

    www.ti.com/.../PMP5666

    谢谢
    Bhavdipsinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard 和 Bhavdipsinh、

    非常感谢您的及时帮助、由于有多个输出、我们可以提出以下解决方案:

    基于 LM5160的 PMP10532涵盖以下内容
    +12V 0.25A
    ±5V、0.3A (隔离式)

    和基于 LM5022的 PMP9253包括以下内容:+5V、3A

    此致、