This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:需要105A 小时铅酸电池电量计解决方案!

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614620/bq34z100-g1-need-105a-hours-lead-acid-battery-gauge-solution

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

你(们)好

我们正在寻找105A 小时铅酸电池电量监测计解决方案!

从数据表中可以看出、BQ34Z100只能支持29A 小时。

 我们是否可以向您推荐 此类解决方案? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要使用电流/容量调节来支持105Ah 电池组。 TI 在 bq34z100-G1网站上提供了应用简介、以帮助实现这一点。