This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:希望提高充电范围和空间自由度。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51050B, BQ25100, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614759/bq51222-looking-to-increase-charging-range-and-spatial-freedom

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ51050BBQ25100BQ51221

我一直使用 BQ51050B 芯片作为我们应用的无线电池充电器、但我们只需要比电感充电允许的范围和空间自由度更高。 我看到 BQ51222是 WPC 1.2整流器。 我的理解是、WPC 1.2允许谐振充电、这可以实现更大的充电空间自由度。 BQ51222能做到这一点吗?

如果是、将 BQ51222与 BQ25100充电器配对为小型电池充电是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Brad
    bq51222不起作用。 bq51221和 bq51222之间的唯一区别是标识位可标识为 WPC 1.1或1.2。
    此外、WPC 1.2不会添加谐振充电、它一直延迟到稍后。 计划编写1.2条,编写了几条文章,但推迟了。