This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:需要高精度、固定电压或可调电压是否更准确?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641512/tps799-need-high-accuracy-is-a-fixed-voltage-or-adjustable-more-accurate

器件型号:TPS799

您好!

我需要精确的2.85VDC 和20mA 的低电流。 我需要2%的最小精度。 我更喜欢使用 TPS799285DRVR 固定输出还是应使用 TPS79901DRVR 等可调节输出? 假设我使用1%电阻器进行可调节、哪一个更准确? 如果我使用0.1%、这是否会使可调精度更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    固定输出版本将具有更高的系统级精度、而可调版本可提供更大的灵活性。 我们的精度规格中不包含外部组件容差、以便客户能够灵活地选择外部组件。 包含内部电阻器;因此、使用固定输出 LDO 的应用通常比使用可调输出 LDO 的应用更精确。 许多客户更喜欢可调输出 LDO、因为他们只需要对一个器件进行各种输出电压的鉴定、而可调器件具有更大的灵活性来执行电流共享和裕量调节等操作。

    非常尊重、
    Ryan