This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:【Bq76930电池平衡】错误的占空比

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641389/ccs-bq76930-cell-balancing-wrong-duty-cycle

工具/软件:Code Composer Studio

您好~  问题出在这里。

MCU 希望将 平衡 通道设置为每250ms 时

一些平衡时间将消失。?!!               只会发生单独的电池。   (细胞是否过于孤独、以至于懒散?)

平衡 周期为243ms

命令 周期为250ms

但它在我同时设置 CB1和 CB2时起作用。   其他 相邻电池也可以正常工作。

因为相邻电池不应同时平衡。

我想像 以下 情况那样进行平衡

感谢您的帮助~~