This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入:200~800V 直流,输出:24V,180W,隔离式电源

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035C, UCC28251, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614527/input-200-800v-dc-output-24v-180w-isolated-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM5035CUCC28251UCC28250

大家好、  

我们只是从客户可再生能源部门获得电源解决方案的如下请求、您知道 TI 是否能够提供适当的解决方案吗?  

  • 输入: 200~800V DC
  • 输出:24V、180W
  • 隔离式电源

 这是一款隔离式电源、客户尝试使用 LM5035C 设计半桥 SMPS、开关频率可以是50kHz 或100kHz。

 是否能够满足要求? 或者、您还有其他更好的建议、非常感谢!

 

期待您的反馈、非常感谢!

 

此致、

铃叶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bell

    根据客户的要求、半桥 SMPS 是最佳解决方案。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、

    感谢您的及时帮助。
    您能否提供与应用接近的器件型号和解决方案原理图?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell、

    我同意云生的看法、即半桥可能是此类输入和功率级别的最佳选择、LM5035C 在这里可以做得不错、但如果您不希望集成式启动稳压器和栅极驱动器、因为它们的额定电压不够、UCC28251将是另一种选择。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    根据您提供的解决方案、您能否帮助分享一些原理图以供参考?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell、

    没有适用于 UCC28251的 EVM 或参考设计、您可以参阅上一代 UCC28251 UCC28250的 EVM 和参考设计。 下面是 UCC28250的 EVM 和参考设计的链接: www.ti.com.cn/.../toolssoftware

    谢谢
    Oliver