This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Autoclass 波形

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641532/autoclass-waveform

你(们)好

我知道,Autoclass 功能可以让 PSE 知道 PD 的最大功率为20W,而不是标准25.5W,所以 这一优势可以降低系统电源成本

数据表的描述如下
" PD 需要在接下来1.35秒到3.65秒的整个期间内消耗最高功率 秒"

您是否有文档来展示 PD 和 PSE 在1.35s~3.65s 期间的工作原理
如果有波形,就会更好

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我为您的帖子制作了一个单独的主题、以便更好地为读者组织信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSE 将在第一类手指的最后81.5ms 检测到0类电流电平后启用 Autoclass、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是禁用 Autoclass 时第一个类的典型外观。