This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5000EVAL:LM5000架构值错误

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641419/webench-tools-lm5000eval-wrong-value-with-schema-for-lm5000

器件型号:LM5000EVAL

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

运行 webench 设计工具并获取的原理图  

LM5000-3MTC

但参考/值错误:

字节: 0805YA103JAT2A

距离纲要100nF、但对于此参考、10nF!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Potier、

    谢谢你。
    webench 似乎给出了错误的参考。 我们将解决此问题。

    此致、
    Zack