This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:分离轨电源

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641177/tps54360-split-rail-power-supply

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: TPS54560

你(们)好,先生  

可能的规格是

Vout = 12V

VOUT =+/- 16V

Iout+= 1A

Iout-= 1A

使用 TPS54360  

能否帮助我确认电阻器和电容值是否正确?

谢谢

e2e.ti.com/.../SWIFTPOSNEG_2D00_CALC_2D00_v4.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您的 V+和 V-的最大组合输出电流似乎超过了1.569A。您正在尝试消耗1 +1 = 2A 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉,我看不到 Excel 文件具有1.569A 这个值,我是否知道1.569A 的来源?
    我的规范需要 Vout+= 16Vout/1A 和 Vout-=-16Vout/1A,您对 TPS54360有什么建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    请查看单元格 C63以查看1.569A 的最大可用输出电流。您可能需要考虑将 TPS54560用于此应用、但计算器目前不支持该应用。