This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069与电流限制功能

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641083/lm5069-lm5069-as-a-swith-and-current-limit-function

器件型号:LM5069

大家好、

我的客户希望使用器件 lm5069。 用作开关2. 执行电流限制功能。

它们使用 MCU 为控制器供电以控制0v 和9V 以打开和关闭开关。

我认为使用这样的器件是可以的。 请帮助您再次检查它吗? 谢谢(输入电压将变化10V~60V、但变化非常缓慢)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    看起来、它可以在一些需要检查的注意事项中工作。

    1) 1) Vin 上升 dv/dt wrt 输出电容需要确保在如此低的电压下加电后不会因浪涌而触发电流限制。

    2) 2)如果输出 C 过高、较高电压下的上电可能会使故障计时器跳闸。  原因是您将始终处于功率限制状态、如果假设存在100uF、则需要大约12ms 的时间来使用<5ms 的故障计时器为 Cout 充电。  如果 Cout 较大、并且 yoiu 可能需要更长的故障时间、则可能需要增加 Plimit。

    3) 3)我看到您的 Vin 电容器位置看起来像您想要将其直接放置在 R245上、这是很好的。  请勿将其放置在 IC 的 Vin 上。  最好将其放在 R245上、因为它将为分流器的两侧提供 DM 滤波。  这有助于实现 CL 跳闸并保护电流感应放大器免受 Vos 影响。  

    4) 4)最好使用单个20m Ω 分流器。  2串联会增加电感、这在需要快速关断时是不好的。  

    请确保使用 www.ti.com/hotswap 上的设计计算器。  我认为您可能已经在 Plimit 设置为最低级别。  

    Brian