This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:EN、DIAG_EN 引脚

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641295/tps27s100-en-diag_en-pins

器件型号:TPS27S100

您好!

我们是否可以使用始终为 EN 的器件?
(仅为 EN、DIAG_EN 引脚使用上拉电阻器)。
我们的客户可能不使用 MCU 来控制器件。
或者,我们是否应该为 EN、DIAG_EN 引脚使用电阻分压器(不仅是上拉电阻)?

此外、在数据表 P.6中、有 EN 下拉电阻器规格。
是否需要上拉电阻器?
我认为、EN 和 DIAG_EN 引脚电流是否在绝对最大额定值的-10mA 范围内没有要求。

如果您能帮助解决这个问题、我将不胜感激。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不确定您的观点是否完全理解、并希望我的回答涵盖了这些问题。

    1 -器件可以始终启用、这一点没有问题。 该器件具有自保护功能

    2 -是的、只要不超出绝对电压最大值(小于7V)并且遵守逻辑高电平的下限(高于2V)、EN 和 DIAG_EN 引脚都只能使用一个上拉电阻器。

    3-内部下拉电阻器的容差可能为+/-30%,上拉电阻器必须考虑此容差。

    4 - 10mA 是流出引脚的电流、这基本上是内部 ESD 正向电流

    此致