This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:在学习周期内放电结束时设置 RUP_DIS

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640121/bq27520-g4-rup_dis-set-at-the-end-of-discharging-during-learning-cycle

器件型号:BQ27520-G4

您好!

我正在执行学习周期、在放电结束时(大约3600mV)、已设置 RUP_DIS 位。 这是否意味着化学 ID 错误?

对同一批次中的2节电池进行了表征、我选择了最适合两种电池化学物质的电池。

我已附上 Chemid 报告和日志。

如果电池仍然正常、现在可以让电池放松5小时。  

此致、

尤金

e2e.ti.com/.../Fuel-gauge.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、
    您是否首先得到 Qmax 更新? 您的放电率是多少? 您需要使用一个介于 c/5和 c/10之间的值。 我更喜欢使用 c/7
    请按照以下步骤进行学习:

    -发出 IT 启用命令(0x21)。 然后发出复位命令(0x41)
    -使用 C/5和 C/7之间的恒定电流值将放电至空(终止电压)
    -休息5小时
    -为电池充满电(电池的 DS 中指定的充电电压),并确保您的电流逐渐低于 DF 中的锥形电流
    -REST 2小时(此时 Qmax 将更新)。 更新状态将从00变为01。
    使用与之前相同的放电率将放电至空。
    休息5小时。
    放电结束时、系统侧压力表的更新状态将更改为02

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onix、您好!

    否、未发生 Qmax 更新-上次充电后、它在弛豫阶段更新。 更新状态仍然为1。 放电率为 c/5。

    此时(放电后放松期间)、RUP_DIS 和 VOK 已清除。 但仍然没有 Qmax 更新。 我已附加日志。

    此致、

    尤金

    e2e.ti.com/.../dataram2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、
    Qmax 更新后、电阻更新是接下来需要进行的更新、因此您需要使用 c/5和 c/10之间的电流。 什么是设计容量以及放电电流是多少。

    即使 Qmax 在上一周期中更新。 您只需继续执行新的循环、将电池放电为空、使用首选的 c/7、然后休息5小时。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    电池容量为630mAh、放电电流在我第一次尝试时为 C/5。 但正如我说过的、 RUP_DIS 位已设置、我没有获得第二次 Qmax 更新。

    由于 Qmax 已更新一次、按照您的说明、我已将电池充满电、然后使用 C/7将其放电为空。 我已经看到 RA 表在放电期间更新了几次。 Rup_DIS 这次没有设置-这很好。 但现在还有另一个问题:电池电量放松、我等待了6个多小时进行 OCV 测量。 但不会发生:VOK 仍然为高电平。 我要附加日志。

    此致、

    尤金

    e2e.ti.com/.../learning2.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等了10个小时、VOK 仍然很高。

    我已经手动将"更新"状态设置为0。 然后发送 IT_ENABLE 并进行复位。 电池充满电。 在大约1小时的静置后、VOK 已被清除、并且更新状态更改为2 (不是1!)。

    这是否意味着电池成功通过了学习周期? 如果没有、如何正确重新启动学习周期? 我应该修改更新状态吗? "更新状态"是什么意思(参考手册中几乎没有关于它的信息)?

    谢谢、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    那么、我是否需要再次重新运行学习周期? 如果是、正确的方法是什么? 当前更新状态值为2。

    谢谢、

    尤金