This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:要求容差3%

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641447/tps53353-req-tolerance-3

器件型号:TPS53353

您好,

 我随附了一个 pdf 文件、在 pdf 文件中的上述部分中、请查看原理图并给出您的命令、容差为1V=+-3%=+-30mV、这是否会产生纹波?  在该原理图中、1.8将在 VID.e2e.ti.com/.../schematics.pdf 之前加电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +/- 3%是否包括瞬态负载阶跃引起的电压变化? 如果是、您是否具有负载阶跃曲线? 此外、您如何确定所使用的组件值? 您能分享您的计算吗? 另请注意、我们通常建议将裕度调节电阻放置在 FB 分压器的下桥臂、而不是上部。 您可以更改它吗?