This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:待机功耗降低

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641226/ucc28051-standby-power-reduction

器件型号:UCC28051

您好!

我将 UCC28051D 用作150W 功率级 LLC 的输入级。 实际上、我正在尝试降低我的待机损耗。 我已经完成了禁用循环、它从电隔离次级侧获取信号、在禁用时将 VO_SNS 输入驱动为过压、并在启用时将其释放为正常值。 因此、我的问题不是、如果我处于禁用模式、VO_SNS 和 MULT_IN 上的分压器损耗大约为160mW。 那么、现在我想减少该损耗。

整个应用的待机功耗不应超过0.5W。

现在、我的问题是、我可以选择通过该电阻器的电流有多低? 在数据表中、写入的 MULT_IN 分频器为100uA、VO_SNS 分频器为200uA、但在第16页的典型应用中、通过 VO_SNS 的电流约为54uA。 这是正常的还是低电平? 电流过低时、我会遇到哪些缺点?

感谢大家的帮助、

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan
    这里肯定有一些活动空间。

    VO_SNS 放大器的偏置电流在最坏情况下为0.5uA。 如果感应链中的电流为200uA、则0.5uA 将为您提供0.25%的输出电压误差、或在400V 时提供大约1V 的误差(标称值为399V 时为±μ V)。 如果减小偏置链中的电流、则会使增加量加倍。 说实话、如果不知道具体规格、PFC 级输出上的1V 误差并不显著-尤其是考虑到在两倍线路频率(通常为±15V)下 Vout 上已经存在相当大的纹波电压。 总之、54uA 甚至更小的电流不会造成灾难性的后果、但随着分压器链中的电流减小、进入放大器的偏置电流变得更加明显、并会导致 Vo 中的误差增大-您只需选择可以容忍的误差大小。 我建议您查看25uA、以了解10mW 的功率耗散和8V (±4V)的可能最坏情况误差。 需要注意的一点是、PCB 表面的污染可能会导致与电阻器并联的泄漏电流、因此请检查使用环境以及焊剂残留物是否会从大气中吸收水分。 在任何情况下、这都是高阻抗电路中的正常做法。

    MULTIN 的偏置电流以最坏情况下1uA 的形式给出、但典型值为0.1uA。 请注意、最大规格通常是+6 sigma 值、因此除非您制造大量产品、否则您不太可能遇到它。 100uA 也基于偏置电流导致的误差可忽略不计的要求。 这里也有同样的参数、但误差是瞬时电压感测不准确、乘法器输出将包含一些失真。 最终的影响是、随着偏置电流导致的误差变大、功率因数将变得更糟。 因此、这里将在功率因数和空载功耗之间进行权衡。

    总体而言、您可以通过将 VO_SNS 电流降至25uA 来获得足够的改进、从而使您能够单独离开 MULTIN 分压器链。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的快速且非常有帮助的回复。 正如您所写的、有一个输出纹波、因此我认为我可以将输出分压器的电流降至25uA。 我将在原型中尝试它、以查看附加误差是否可以接受。

    谢谢、
    此致、
    Stefan