This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:您能告诉我 TPS53014 (SN1206042)?的信息吗 第02部分

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641368/tps53014-could-you-tell-me-about-tps53014-sn1206042-part-02

器件型号:TPS53014

大家好、团队成员。

我之前做过以下帖子。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/634281

我的客户正在考虑使用定制的 SN1206048 (不带 OVP 的 TPS53014)。

客户考虑通过各种方法来固定外部 FET (Q1、Q2)和外设阻尼电阻(R3)。

但是、我无法判断 DRVH / L 电压(VREG 5和内置二极管 VF 之和)或 DRVH / L 电流的最坏情况、因为数据表中未列出该电压。

※具体而言、我想知道有关从流动电流估算出的功耗(阻尼电阻的功耗)的更多信息。

我希望数据表能描述最小/最大值和温度范围、但我认为修改该数据表需要一些时间、因此请告诉我如何估算功率。

<问题>

①When 选择外部阻尼电阻、我应该选择多少功率?

②Please 还指示选择的原因。

请帮帮我。

此致、

Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R3设置过流电平阈值。 电阻器值在千欧姆范围内、因此不会消耗太多功率。 让我们来看一个快速示例、例如12V IN 至3.3V 输出。 低驱动电压大约为5.1V、而周期为3.3/12 = 0.275。 使用27kohm 的中间值 R3、平均功耗为((VREG5^2)/R3)* D =((5.1^2)/27000)* 0.275 = 0.265mW。 因此、1/10W 电阻器基本上是绰绰有余的。