This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:根据批次编号不同效率

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641401/tps61028-different-efficiency-according-to-the-lot-no

器件型号:TPS61028

TI 团队、

我已经测试了 TPS61028升压转换器。

我根据批次编号创建了不同的效率

我想知道07K A73L 和47K CGGG 之间有何区别。

在 47k CGGG 的情况下、尤其是降压模式的效率比  07K A73L 低得多、差值约为15%。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不同批次的性能应该相似。 15%的差分较大。 测试条件是什么? 您能否分享原理图和布局? 还测量这两个器件的 SW 引脚电压。