This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:电路回顾

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636888/ucc29002-circuit-review

器件型号:UCC29002

你(们)好


我的客户正在与 UCC29002进行负载共享。

我想加载共享两个输出。

两个电流偏差现在高于我想象的值。

请查看以下电路吗?

负载:48V、16.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    感谢您关注 UCC29002。 您能否分享完整的原理图? 如果您不想公开共享、您可以通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com。 您看到的电流偏差是多少?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将让 Ben 与您一起工作、但我想指出、UCC29002电流放大器不是单位增益稳定的-它必须具有最小增益3 -。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    '电流感应放大器的单位增益不稳定、且最小增益必须为3。'

     

    我不知道如何测量数据表的内容。

    您能否使用示波器告诉我如何测量它?

    或者、您能给我展示一个测量示例吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    CS 放大器增益由用户选择、并由外部电阻器 CSO 与 CS-以及 CS 与 Rshunt 之比设置。 在下面的原理图中、增益为 R16/R15 = 16200/247或65。 它是一个差分放大器、因此 R14/R13的比率必须与 R16/R15的比率相同。 我复制了数据表中的下图。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:抱歉、但我忘记了包含该图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好

    感谢您的快速回复。

    尽管根据规格进行了更改、但负载共享期间的电流偏差更大。

    我首先要问的是、在高负载电压下使用时、是否可以在 ti 中保证它。 现在使用的输出电压为48V。

    此致
    Andy Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    感谢您的快速回复。

    尽管根据规格进行了更改、但负载共享期间的电流偏差更大。

    我首先要问的是、在高负载电压下使用时、是否可以在 ti 中保证它。 现在使用的输出电压为48V。

    目前、我的客户端从 Vout 以外的12v 线路获取电力、以在 VDD 电压下保持<15V。
    这是否与电流负载共享电路不能正常工作有关?

    我检查了两个电路的 ls 电压、如下所示。
    还检查了两个 ADJ 电压。
    负载1的 Iout = 6.42A、负载2的 Iout = 5.7。

    此致
    Andy Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    输出电流在大约33kHz 时出现振荡-客户需要确定这种不稳定性的来源并加以解决。 我首先建议他们移除负载共享、并验证模块是否稳定。 他们还应该使用 UCC29002产品文件夹 http://www.ti.com/product/UCC29002/toolssoftware 中 Mathcad 文件中的信息来检查他们的补偿网络   /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3113.4571.Mathcad-_2D00_-loadshare_5F00_worksheet_5F00_web.pdf 上有一个.pdf 版本的文件

    在任何给定时间、两个控制器的 LS 引脚应处于相同的电压。

    我没有进行计算、因为它需要了解共享组中模块的环路响应、但 EAO 输出端的补偿电容器(2 x 0.26uF)远小于正常值。

    负载共享控制器主要控制负载电流、输出电压不是影响因素。 我建议用户仔细检查其补偿网络、首先解决振荡问题、然后继续了解电流不平衡的原因。  

    Ben 可能还有其他建议。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    我想知道它在48V 负载条件下是否可用。

    数据表中列出了高电压用法。 使用此功能、

    您能想象、即使在48V 以上电压下、它也能正常工作吗?

    您能在 ti 保证这一点吗?

    此致

    Andy Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy
    我在您在 e2e.ti.com/.../2365982上的重新发帖中回答了这个问题

    此致
    Colin