This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:与 UCC28180配合使用的 RVCC 电压

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, UCC256301, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641310/ucc256301-rvcc-voltage-to-use-with-ucc28180

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TIDA-01494UCC28180

大家好、

TIDA-01494 Schmatic 显示 UCC25630 RVCC OUT 为15V。 为什么?
UCC256301数据表显示 RVCC 为12V。
图9和10所示为偶数 Vcc=25V、低温时 RVCC 低于12V。
UCC28180数据表显示了 UVLO VCC 开启阈值最大值 为12.1V

如何保证 UCC28180在低温条件下启动?
UCC28180是否可以使用 UCC25630x 的 RVCC 作为 VCC 输入?

您对此 问题是否有特殊的解决方法?

如果无法保证、我的客户现在就不想再使用 UCC28180了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    我已要求 TIDA 的设计人员回答您的问题。

    此致

    Peter