This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:使用 UCC28880时无负载输出电压较高

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641141/ucc28880-high-no-load-output-voltage-while-using-ucc28880

器件型号:UCC28880

您好:)

我设计了一个具有 UCC28880的直流/直流转换器、并按照应用手册 UCC28880-EVM616中的说明和使用的确切值进行操作。

转换器工作正常。 但问题是:

我已将转换器配置为生成13V 输出。 然而、在无负载时、输出电压高达42V (在宽输入电压范围内)。 仅当负载大于25mA 时、输出电压才会降至配置的13V。 对于无负载和高达25mA 的负载、我具有高输出电压。 转换器生成较高的空载输出电压是很正常的、但42V 而不是13V 似乎太高了!!

造成这种情况的原因是什么?如何避免这种情况?

期待您的建议

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克内斯瓦兰
    在此感谢您关注 TI。
    UCC28880-EVM616用户指南显示、如果在13Vout 配置下为空载、则在230VAC 输入下、Vout 应仅高至13.23V。 如 EVM 原理图所示、预载已安装。 作为高侧降压转换器、我们知道没有负载输出电压调节可能是一项挑战。
    您是否在 EVM 等输出端安装了12.1k Ω 电阻器预载?
    如果不是或不想预载、则可以在输出端放置一个齐纳二极管、以钳制在您认为合适的电压电平。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回复。 是的、我确实安装了12.1k 的预载电阻器、我考虑了齐纳二极管。 但使用13V 齐纳二极管时、损耗仅会增加500-600mW。