This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:插入 tRSTRB 后 BQ2022A SDQ 反弹

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640632/bq2022a-bq2022a-sdq-bounces-after-trstrb-is-inserted

器件型号:BQ2022A

大家好、

我的客户使用的是 BQ2022A、他们在从 BQ2022A 读取数据时遇到问题。

当数据为"0"时、VPU 始终在短时间内退回到高电平、  并在插入 tRSTRB 后返回低电平。 请参阅以下波形:  

tRSTRB  约为8us。 我们看到 VPU 已反弹至 VCC 电平并保持高电平大约8us。

在转换区域期间(如下图所示)、VPU 是否可以 在正确的数据为"0"时退回到高电平并返回低电平?

请帮助我们澄清可能导致此问题的原因。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    您的客户是否在 EVM 上看到此问题? 如果他们无法检查通信线路组件的版本、以确保其与 EVM 的版本相匹配?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回复。 我的客户使用1.5千欧的上拉电阻器、这是问题吗? 我已经建议客户将上拉电阻器增加到5Kohm、现在还在等待客户的测试结果。

    非常感谢。

    此致、
    陈伟浩