This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:最大占空比

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641321/lmr14030-q1-maximum-duty-ratio

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我的客户正在考虑使用 LMR14030-Q1。

fsw=400kHz 时最大占空比(或最短关断时间)的分布是多少?

或者、在 VIN=10.8V、VOUT=10V 时、我们应该将 FSW 设置为多少?

请告知我参考信息(不保证)。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 通过电子邮件回复了您。  谢谢。