This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:要分析采用 TPS55010的双输出反激式转换器、如何对变压器建模?

Guru**** 2375000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640990/tps55010-to-analyze-2-output-flyback-converter-with-tps55010-how-to-modeling-a-transformer

器件型号:TPS55010
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS55010。

我想分析一个双输出反激式转换器、
您能否告诉我如何使用多个绕组对变压器进行建模?

规格条件。
输入电压:24V
输出电压:±18V
输出电流:0.05A


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试在什么环境中建模? PSpice? 其他?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker:

    非常感谢您的回复。

    我想使用 TINA-TI 进行分析。

    如果它与 TINA-TI 无关、
    您可以使用 PSpice 进行教学吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我能找到什么关于 TIMA 模型。  这可能是下周、因为这是美国的假日周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:

    非常感谢您的回复。
    我将等待您的回复。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。