This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006YEVM:布局问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640304/lmr16006yevm-layout-questions

器件型号:LMR16006YEVM
主题中讨论的其他器件:LMR16006

你好!

我是第一次使用 LMR16006Y、需要帮助评估电路布局的正确性。 所有器件均根据数据表进行计算、输出电流小于100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的原理图和布局是公平的。

    我有以下意见:

    1.我会把 C12/16的值增加到10uF

    2.在 C12/16、D4/5、C14/18和器件接地附近需要更多接地过孔。  这将有助于更好地连接接地端。

    3.将 R3/6顶部靠近 C12/16

    4.使用尽可能宽的迹线连接 PIN2接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Frank! 您的意见非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank! 我根据您的建议更正了 LMR16006图层。 现在更好了吗?