This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65563A:I_PEAK 电流设置

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65563A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641042/tps65563a-i_peak-current-setting

器件型号:TPS65563A

尊敬的先生:

我的客户希望将 TPS65563A 峰值电流设置为200mA ~ 300mA。

我看到数据表 VI_PEAK = 0.1V  -> 400mA~800mA 时的峰值电流

您能帮助检查 VI_PEAK =吗?  在 I_Peak = 200mA ~ 300mA (低于300mA)期间

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据数据表的第10页、TI 指定的最低典型峰值电流为0.62A。 您可能能够实现较低的峰值电流、但精度可能不一致。 请使用数据表第10页突出显示的步骤计算所需的电压。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 IPEAK 的指定值和数据表第10页的图6、使用等式 IPEAK = 1.2545*V_IPEAK + 0.4912。 对于 V_IPEAK = 0、您可以获得的最低(典型值) IPEAK 为0.4912A。 但是、正如我之前提到的、在这个低电压下运行不在建议的特性范围内。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的帮助。

    Steven