This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767-Q1:关于 TPS 767-Q1数据表的内容

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641142/tps767-q1-about-contents-of-tps-767-q1-data-sheet

器件型号:TPS767-Q1

请参阅 TPS 767-Q1数据表。

该数据表的 P22和 P24描述了散热焊盘尺寸信息。
这两个页面之间的差异如下。

(1)散热焊盘的尺寸不同。
P22:2.57
P24:2.58

(2)右下角的数字不同。
P22:4206332-13/AO 01/16
P24:4206332-21/AO 01/16

*数据表 P22

*数据表 P24

问题1.
这是重复的页面吗?

问题2.
如果问题1的答案是肯定的、
哪一页是正确的信息?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa 您好、

    4206332-21/AO 01/16是此封装机械的当前修订版。 2、58尺寸是正确的尺寸。 我将请求删除另一张机械制图。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >我将请求删除另一张机械制图。

    我希望数据表能在早期更新。

    Harukawa