This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于相邻引脚之间的短路测试数据

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640970/tlc59116-about-short-circuit-test-data-between-adjacent-pins

器件型号:TLC59116

大家好、

 

您是否在 VQFN 和 TSSOP PKG 的相邻引脚之间具有短路测试数据?

我们的客户想知道是否发生“冒烟”、“火灾”和“LED 损坏”。

 

[电源条件]

VDD=3.3V

VLED=5.0V


 

如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、

我可以发送客户信息。

我期待您的回复。

 

[我的电子邮件地址]

Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    我们以前没有进行过此测试、通常我们会考虑引脚短路不会在引脚分配期间损坏器件。

    如需更多支持、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

     

    感谢您的快速回复。

    您能否获取 TSSOP PKG 相邻引脚之间的短路测试数据?


     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

       您是否介意通过 TI 现场团队申请具有强大业务案例的测试、因为 这需要工程师方面的大量努力?

       感谢 您的理解!

      夏季