This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:OCP 上的传播延迟时间

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639854/tps65218-propagation-delay-time-at-ocp

器件型号:TPS65218

大家好、团队成员。

请告诉我传播延迟时间、直到检测到过流后保护电路工作为止。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、

    我将在我们的其中一个 EVM 上对此进行研究。 我很快会回来。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、

    我对此进行了研究、发现过流后、TPS65218会限制输出电流(只需几微秒)、但不会关闭输出。 这使得很难确定传播延迟、因为会发生的情况是、当负载尝试拉取更多电流时、输出电压将降低、直到超过电源正常阈值、此时 PMIC 将关闭。

    负载开关也会限制电流、但它们会向数字逻辑发送信号以生成中断。 根据数据表、从过流检测到的时间起、需要15ms 的时间来生成此中断。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick San、
    我的问题是直流/直流转换器检测到过流后 FET 关断之前的延迟时间。
    它的优点是参考值、而不是保证值、所以请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、

    从检测到过流到高侧 FET 关断的传播延迟应仅为~100ns。

    谢谢、
    Nick