This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:降压振荡- CMC CCM/DCM 反馈补偿?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640479/lm5088-buck-oscillation---cmc-ccm-dcm-feedback-compensation

器件型号:LM5088

您好!

我有一个基于 LM5088的转换器50V/30V、0.1 - 30W

当将负载从电流限制转储到0.1W 时、它会在输出端进入低频锯齿振荡

我相信这是一个薪酬问题、请您提供任何反馈。

250 kHz

L=100uH

CO=10uF

Rsense = 40mR

反馈分压器顶部电阻器(RF1)= 43k5

C.斜坡= 1nF (62k 上拉至 Vcc)

补偿为(220nF + 10k)|| 1nF

BR、

HKH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图与以下内容非常相似: webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、

    发布原理图并显示您看到的问题图将非常有帮助。  请在轻负载和满载条件下的开关节点电压示波器截图中加入这一内容也会更有帮助。

    根据您提供的信息、我将更改以下内容并重新测试。

    1.将 Cout 增加到47uF

    2. Rcomp = 82k、Ccomp = 1nF、CHF = 100pF

    希望这对您有所帮助?

    David。