This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:与扩频时钟同步

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640933/lm3481-q1-synchronized-to-spread-spectrum-clock

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3481

您好!

我们收到了客户关于 LM3481-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用扩频时钟进行外部时钟同步。 这种使用是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    LM3481应该可以进行扩频操作。 请注意、FA/SYNC/SD 引脚上的电阻器应设置最小频率。 应用的最小和最大开关频率是多少?

    谢谢、

    Garrett