This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691:栅极驱动不稳定

Guru**** 2924990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640447/webench-tools-tps92691-erratic-gate-drive

器件型号:TPS92691

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在降压-升压应用中使用的是 WEBENCH 中的组件值、我发现栅极驱动器运行不稳定。

栅极输出突然关闭(持续时间短)、然后重新打开以完成周期(基于开关频率)。

关断时间的持续时间与 IS 故障的35us 不匹配、IS 线路保持在525mV 以下、软启动不指示故障复位。

PWM 引脚连接到 Vcc、Iadj 引脚通过100K 电阻连接到 PWM。

驱动器上的 Vcc 引脚具有非常干净的7.5VDC。

更改补偿组件的值不会影响问题的发生时间。

有助于显著增大输出电容、使其超出 Webench 建议值。

我在此过程中的另一个奇怪之处是、聚合物混合电容器的工作效果优于多个并联 X5R 陶瓷电容器。

我在数据表中找不到任何东西可以解释驱动器为什么会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    这可能是许多事情。 您可以分享您的原理图和 BOM 吗? 我想先检查一些内容(webench 并非总是正确打开)。 最好还能获得所见内容的示波器截图(至少栅极、漏极、LED 电流和 Vout、如果可能)。 如果这些看起来正常、我们可以开始考虑布局。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1040516_5F00_353_5F00_117815132.pdf

    随附的 PDF 是电路原理图、我的电路与 OVP 上的电平转换相同。

    器件为:

    L1 = Coilcraft SER1360-602

    D1 = Vishay V12P10

    Q1 =在半 NTFS5C673上

    COUT = Nichicon PCR1V221MCL1GS (220uF、35Vdc、21m Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我不会看到元件或原理图本身有任何问题。 如果您不使用电平位移 BJT、那么您的 OVP 电路到底是如何连接的? Rov1和 Rov2的值是多少(OVP 设置级别是多少)?

    您是否能够获得我提到的任何示波器截图? 这将告诉我们它是与噪声相关的(通常是布局)还是其他相关的东西。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OVP 像典型升压(GND 和 LED 输出之间)一样进行连接、以保护循环二极管、输出电容器和 MOSFET。

    对于大约42VDC 的目标、Rov1的值为5.11K、Rov2为169K。

    我之前已将 OVP 引脚分流至接地端、即使我未设置足够高的电压来触发它、也没有故障指示(查看 SS 引脚)。

    我没有为我的示波器(新)加载软件和设置、因此我没有时间获得良好的读数、我应该在周一之前向您提供这些读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7120.Waveforms.zip

    您请求的四个波形已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    这些波形看起来不会指向糟糕的布局问题、但它仍然可能是相关的。 您是否有一条长栅极驱动走线、该走线也可能由高噪声高电流走线运行? 寄生效应也可能起作用、例如、如果二极管恢复噪声很大、则可能会通过 FET 的 CDG 耦合。

    如果您可以提供布局、我很乐意查看它是否存在问题。 但我首先尝试的是一个不是超大的不同二极管、然后如果不这样做、我将尝试另一个 FET。 但是、如果这两者都不可能是布局、那么我从未见过使用良好布局进行切换。 但是、它仍然可能是右半平面零点问题。 这很容易检查、只需使用大的 COMP 电容器接地和/或增加输出电容即可削减带宽。

    此致、

    克林特