This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:可以#39;t 执行校准过程

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640467/bq34110-can-t-do-the-calibration-process

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!  

我正在尝试执行校准过程(我使用自己的板、但我是基于德州的 EVM 进行校准的)。 我阅读了 TRM 中有关校准的章节、并遵循了所有说明和磁通量图。 但是、当我执行 cc offset 或电路板 offset 时、我的 CCA e BCA 位永远不会变为1。 因此、看起来它从未校准过。

我不知道读取控制状态(0x0000)是否有任何问题、校准会发生、但我看不到。 或者是否有任何阻止我进行校准的东西。 我的 dedibde (bq34110)处于完全访问模式。  

我不知道正在发生什么以及我应该做什么来解决它。 有人可以帮帮我吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gabriella

    您能否按照监测计用户指南中的说明来校准器件。我建议您先在 EVM 上执行测试和评估、然后按照 EVM 用户指南中的说明进行操作。
    www.ti.com/.../bq34110evm-796

    确保正确设置电池节数、并确保您的芯片具有正确且最新的固件版本
    www.ti.com/.../sluc622


    此外、执行校准时、请确保使用的是最新的 EV2300或 ev2400固件版本。 对于 EV2300、它是3.1m 或3.1r、而对于 ev2400、它是 v0.18。

    此外、请确保您使用的是 v1.3.76 bqStudio 固件版本。
    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、  

    但我已经制作了自己的电路板、并且我没有使用任何 EV2300或 ev2400。 我´m 使用 Arduino 进行通信。 那么、我是否仍应该查找固件版本? 这是否仍是我的问题? 再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriela、

    粗略的检查是在执行 CC_OFFSET 或 Board_OFFSET 校准时、是检查这些值是否发生变化? 如果它们未发生变化、则很可能是您的校准失败。 读取 ManufacturingStatus:0x0057 [CAL_EN] bit 15也可以很好地指示您是否处于校准模式。 您是否尝试过电压、温度或电流校准? 我会尝试校准其中一个、作为概念验证。 同时检查您在 O 范围上的通信、以确保您从 Arduino 发送正确的数据。

    无需查看 FW 版本、因为您不使用 TI 软件和/或硬件。